This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AFE5809EVM: Sonar: How to set up AFE5809EVM GUI for 200KHz signal acquisition

Part Number: AFE5809EVM
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

Hello,We want to collect 200KHz ultrasonic echo signal, but checking AFE5809EVM User's Guide and SONAR Receiver Path Sub-System Reference Design Using the AFE5809 did not solve my question.

I want to know how to configure the GUI to collect 200kHz echo signal.

As shown in the figure below, I only know a few configurations at the moment.

I would like to know in addition to these two parts need to be set, do other Settings need to be set?

If you could provide me with help, I would be very grateful.

Thank you.

  • 您好,

    您是否也有TSW1400EVM?建议您按照 AFE5809EVM User's Guide (Rev. A)中下面截图中章节步骤进行操作:

    最后点击“Capture”按钮采集数据。

  • 您好,

    是的,我们也购买了TSW1400EVM。

    我按照 AFE5809EVM User's Guide (Rev. A)验证过了,手册中是高频信号(5M),我们的信号是低频信号(200K)。

    我想知道对低频信号采集时,如何设置GUI?

  • 一样的设置步骤,您现在不能采集信号吗?具体是什么现象?

  • 感谢回复,

    这样算成功采集信号吗?

    还有我想知道采集到的信号数据在哪里可以找到?或者我该如何操作能重建原始波形?

  • 看截图,您好像采集的是5MHZ的信号;

    您是要保存raw data的吗?您可以点击“file”,应该可以将数据保存为CSV file。

    或者我该如何操作能重建原始波形?

    这里是指在GUI上重建原始波形吗?如下箭头处选择code:

  • 谢谢回复,

    我已将原始数据(.csv)导出,并在matlab上画出波形。

    是的,我想知道如何在GUI上重建原始波形。

    我尝试设置AFE5809EVM的GUI,但是通过设置不同增益,采集的波形都是一样的。

    1)我想知道matlab画出的波形正确吗?(输入5MHz,200Vpp 正弦波信号)

    2)导出的.csv文件如下;5MHz,200Vpp 正弦波信号输入到CH1,但是查看.csv文件CH2-CH8也有数据被采集。

    MATLAB图是没有输入信号时,CH2通道的波形。

    如何解释CH2-CH8也有数据被采集?

    5M_CH1.csv

    3)下图是AFE5809EVM GUI的配置

    通过设置不同的增益或禁用PGA(绿色框),再导出.csv文件,奇怪的是matlab画出的波形几乎一样,我认为调节不同增益输出波形的幅值会发生变化,但采集到的波形幅度没有变化。

    AFE GUI我只更改了绿色框中的参数,其他参数没有改变。

    我想知道我的这些操作是否正确?

    如果不正确,该如何正确地设置参数?

    4)AFE5809evm,ADC的参考电压是1.4V吗?

    根据.csv文件中的数据,计算出的幅值与输入的幅值不一样。

  • 是的,我想知道如何在GUI上重建原始波形。

    您在我上述截图箭头处选择code,就是输出波形。

    1)我想知道matlab画出的波形正确吗?(输入5MHz,200Vpp 正弦波信号)

    与输入波形对比一样就是正确的波形;

    2)导出的.csv文件如下;5MHz,200Vpp 正弦波信号输入到CH1,但是查看.csv文件CH2-CH8也有数据被采集。

    是的导出的是所有通道的数据,其他通道没有输入信号,那么采集的应该就是噪声;

    第 3)个问题明天我再具体看下;

    4)AFE5809evm,ADC的参考电压是1.4V吗?

    看您使用的是内部参考电压还是外部参考电压:

  • 感谢您的回复。

    很抱歉之前提问有错,我们输入的是5MHz,200mVPP的信号,不是200Vpp。

    我们在GUI上使用的是内部参考电压。

    1)但是我有个疑问,为什么内部参考电压有两个值?我该用哪个电压参考值,通过计算将数字量转化为模拟量?

    2)通过在AFE5809EVM GUI上设置不同增益来改变输入信号的幅值,然后进行采集,最后与外部输入信号进行对比,验证GUI的设置是否起作用和采集的波形是否正确。

    您能简单的介绍下面几个GUI页面如何使用吗(需要用到哪些配置)?

  • 1)但是我有个疑问,为什么内部参考电压有两个值?我该用哪个电压参考值,通过计算将数字量转化为模拟量?

    哪里描述说内部参考电压有两个值?

  • 好吧,我的理解有误。

  • 关于第二个问题,前端的这些电路(LNA+VCA+PGA+LPF)在datasheet  THEORY OF OPERATION部分都有说明,您可以根据您的需求进行配置,或者测试阶段进行不同的设置看实际效果。

    ADC 输出格式也是,可以先看datasheet 了解,然后再设置。如果具体哪里有疑问,您可以回复说明。

  • 感谢您的建议。

  • 不客气,帖子先关了,后续有疑问还可以继续回复或发新帖