AD芯片差分输入时钟波形如下图所示:
其波形正常吗?
目前上电之后,使用示波器检测到AD芯片ADCLK没有正常输出,其输出波形如下:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
AD芯片差分输入时钟波形如下图所示:
其波形正常吗?
目前上电之后,使用示波器检测到AD芯片ADCLK没有正常输出,其输出波形如下:
您好,
上述时钟波形是在ADC输入管脚处测量的吗?看波形最接近正弦波,datasheet 对正弦波形输入时钟要求峰峰值3Vpp,看附图波形不满足要求:
时钟您是差分输入是吗?差分输入的话需配置寄存器DIFF_CLK = 1;
另外,ADS5282是只写芯片,如何通过其他方式验证寄存器写入的正确性?
是的,没法读出,只能用示波器抓取寄存器写入时序波形,看下寄存器写入时序是否正确?同时也检查下控制端通信电平是否与ADC兼容?
这样的差分时钟波形会影响芯片的正常工作吗?
看样子不满足幅值范围。
单端输入的话不能使用正弦信号,需要使用数字信号的时钟:
如果使用默认 DIFF_CLK = 0的配置的话,接线如下截图figure 38
看您输入采用时钟频率好像是10MHZ,根据上电时序,我理解需要完成寄存器初始化才能检测到输出时钟,如下截图描述:
即在reset后需要按顺序写入 Initialization Registers值,如下截图所示:
目前,数据手册上推荐了两种复位操作,一个是通过芯片输入RESET管脚硬复位,一个是通过SPI写入寄存器的软复位。
如果只使用软复位操作,硬复位RESET管脚置于常高电平状态,上电之后通过SPI写入相关软复位寄存器(set RST bit high)以及初始化序列寄存器,这样的操作会不会影响上电时序。因为数据手册推荐的上电时序含有硬件复位的拉高拉低状态。
还有一个问题
目前测试中,AD芯片输入时钟管脚(CLKP和CLKN)使用信号发生器产生10MHz单端时钟信号接入CLKP端,CLKN端接地(根据数据手册满足其幅值),一上电(此时并未使用SPI写入相关寄存器)示波器就能检测到AD芯片输出的两个时钟(位时钟和帧时钟),并出现异常输出状况。
关于AD芯片的输出的两类LVDS差分时钟(ADCLKP和ADCLKN以及LCLKP和LCLKN),数据手册上没有提及其具体输出的幅值范围,这两类输出的差分时钟信号是不是峰峰值特别低,还有输出的差分时钟P和N应该是反向吧,目前,测试出现了P和N同相输出状况。
测试中还出现了LCLKP和LCLKN输出的差分时钟并未检测到60Mhz的时钟信号,而是10MHz的异常信号
不会影响上电时序,上电时序图中的时间都是大于一个时间值的。
一上电(此时并未使用SPI写入相关寄存器)示波器就能检测到AD芯片输出的两个时钟(位时钟和帧时钟),并出现异常输出状况。
这也是正常的。
时钟输出是LVDS,我想它应该满足下面规格:
还有输出的差分时钟P和N应该是反向吧,目前,测试出现了P和N同相输出状况。
测试中还出现了LCLKP和LCLKN输出的差分时钟并未检测到60Mhz的时钟信号,而是10MHz的异常信号
您初始化,配置完下面 INITIALIZATION REGISTERS,也是这种现象吗?
您测试了几块板子是这种现象?可以多测试几块板子以排除焊接问题吗?
您可以用示波器抓取配置寄存器的时序图吗?我想看下时序是否存在问题:
您可以分享出您写入的寄存器配置值吗?请按写入顺序贴出来