This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1299: 数据输出

Part Number: ADS1299


 我测量为内部测试信号,但是读取出来的是这种,不知道什么问题

  • 您好,

    您测量供电电压、基准电压都正常吗?

    您是否验证了寄存器可以正确读写,即写入后可以正确读出来?

    测试内部信号时,寄存器是怎样配置的,可以附上寄存器配置吗

    DRDY 是正常的吗?输出频率是否为设置频率?建议你用示波器抓取下SPI读取波形,看下SPI通信时序是否存在问题?

    也建议你多测试几块板子以排除器件损坏或焊接存在问题。

  • 将CONFIG3的PD_BIAS位配置0,将MISC1 寄存器的SRB1位配置0,再测试结果怎样?如果还是异常,建议附上原理图和SPI通信波形;

    也请给出下面信息的反馈:

    您测量供电电压、基准电压都正常吗?

    您是否验证了寄存器可以正确读写,即写入后可以正确读出来?

    也建议你多测试几块板子以排除器件损坏或焊接存在问题。