尝试性的拔了ad供电,竟然还有数据输出
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你是说得哪个型号?你怎么拔的电?如何确认DVDD电压为0。输出一直有么,拔电后输出能持续多少时间?
有可能你拔电后电容上还有电,继续放电;当低于DVDD要求的最小值后,输出一定会没有的。请相信科学,谢谢
那个ADC?这个比永动机还神奇,所以一定有地方把电传过去了。试一试把ADC取下来,看看ADC的管脚有输出没有
- -各位,经过我一根一根线的拔出,发现在拔除供电的时候,ad能正常工作,但是拔掉lrck(ad输出触发),sclk(串行时钟)的时候,ad供电减少了谁能告诉我这是为啥?ad芯片这么设计有何意义?注,我用的是ak5357vt型号的ad,希望ti工程师帮我看看谢谢!
有可能的。电可以通过这些管脚进去的,因为芯片本身的耗电很少,所以这些电能使芯片的部分电路工作,但是结果是错的。
这个问题是不正常的,该器件可能处于一个非正常工作状态,个人推荐你换用如下物料,谢谢!
| PCM1807 | ACTIVE | 101dB SNR Stereo ADC with Single-Ended Inputs | F: Similar Functionality |
也是一个ADC,请参考下面连接,你确认位数,采样率我们可以帮你选一个合适的
http://www.ti.com/product/PCM1807
ak5357不是我们公司的芯片吧
24bit,96K 音频ADC
你要几个通道的?看看TI的ADC吧
http://www.ti.com/lsds/ti/audio-ic/audio-adc-product.page