Part Number: ADC128S022
问题1
连续转换模式具体功能
问题2
怎么能更精准的去采样
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
1、CS持续拉低就会连续转换,连续转换时在一帧内可以输出多个转换结果。
一帧的开始在CS的下降沿开始,并在CS的上升沿结束。 每个帧必须包含16个上升SCLK沿的整数倍数。 当CS为高电平时,ADC的DOUT引脚处于高阻抗状态;当CS为低电平时,ADC DOUT引脚处于有效状态。 因此,CS是输出使能管脚。 同样,当CS被拉高时,SCLK在内部停止。
在SCLK的前3个周期中,ADC处于跟踪模式,获取输入电压。 在接下来的13个SCLK周期中,转换完成,数据随SCLK时钟输出。 在第1到4个时钟SCLK的下降沿输出前导 0,而在第5到16个SCLK时钟的下降沿输出转换结果,MSB位先输出。 如果一个帧中有多个转换(连续转换模式),则ADC将在N*16 个SCLK的上升沿之后的SCLK下降沿重新进入跟踪模式,并在N*16+4 个SCLK的下降沿重新进入保持/转换模式。 "N"是整数值。
更详细说明见datasheet 7.3.1 Serial Interface章节描述。
2、您这里的精确是指采样率还是采样转换结果?
采样率的话,因为采样时序由CS和SCLK控制,因此您需要精确到的CS和SCLK周期。连续采样的话,因为CS是一直拉低的,那么仅需要精确的SCLK周期,16个SCLK周期是一个采样结果。
精确的采样结果的话,因为ADC已选定,那么就是避免引入噪声,涉及到模拟输入端的滤波、干净无纹波的供电电压和基准电压、时钟、PCB layout等。