TI FAE 您好!
电路情况:
VD是一个3V LDO供电,VA是参考电压源供电,VD和VA是同时上电。8个ADC通道分别接入可变电阻和精密电阻分压之后的信号。
问题:
IN0通道的电压会影响其它通道的读数,实测IN0通道在0.8V左右以上时,其它通道的读数会被拉得偏高一些,而IN0通道电压低于0.8V时,其它通道读数又会被拉得偏低一些,偏高或偏低的幅度约10LSB(ADC读数我们已经过了50次平均,连续读数也是稳定的。),而且IN0通道偏离0.8V越多,其它通道被拉偏得就越多。而IN1到IN7通道就不会互相影响。
我们用示波器和万用表测过电源,很稳定,没有什么问题。
我在TI的英文网站上搜到有个极为相似的问题,链接如下,但没看到最终是否解决,供您参考一下。
我们的情况只有稍许不同,以下是我们的原理图。


请帮看一下为什么会有这样的问题?