在使用ads5402的同步功能时,当没有模拟信号输入时,即使在syncp/n管脚输入方波信号,syncoutp/n也始终没有输出,当有模拟信号输入时,syncoutp/n输出没有规律的方波信号,而且模拟信号幅度不同,方波也不一样,但是手册上说syncout是由sync触发的周期性信号。寄存器里面将syncout关闭了,还是有上述现象,寄存器设置和手册一致,读出来也是正确的,syncout信号始终和手册描述不一致,sync是安要求给的,是32clkin,求指导
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在使用ads5402的同步功能时,当没有模拟信号输入时,即使在syncp/n管脚输入方波信号,syncoutp/n也始终没有输出,当有模拟信号输入时,syncoutp/n输出没有规律的方波信号,而且模拟信号幅度不同,方波也不一样,但是手册上说syncout是由sync触发的周期性信号。寄存器里面将syncout关闭了,还是有上述现象,寄存器设置和手册一致,读出来也是正确的,syncout信号始终和手册描述不一致,sync是安要求给的,是32clkin,求指导
不考虑SYNC功能的时候,芯片能正常工作吗?SNR和手册相比差多少?
时钟是如何生成的,jitter是多少?
SYNC的电平满足手册的要求吗
不使用SYNC时,芯片正常工作,SNR和手册接近,大概高不到5db,始终是有ad9520芯片给的,抖动很小,应该能满足设计要求,SYNC是标准的LVDS信号,是有FPGA给的,SYNC信号电平手册上没有描述
SYNC的时序能满足手册25页的要求吗?SYNC是DC还是AC耦合
交流耦合和直流耦合都试过了,时序满足25页要求,在SYNCIN管脚有个描述,不知道是不是没有正确理解,寄存器设置有个都没问题
看来同步功能是个摆设,无法使用,datasheet写的也不清楚,SYNC和OVER信号也有关联,实在理解不了
Guofeng Huang 说:Datasheet的第27页初始化时序也需要正确操作
我的操作是按照27页的初始化时序对芯片进行初始化,这样的话就已经设置了hp mode 1 为1了,之后再配置输出为lvds 3.5mA,终端电阻为100欧姆,外部输入0.9V电压,但是用signal tapⅡ看接入FPGA的DA的波形,按道理应该是小范围变化的,但是测得的数据的变化很大,难道lvds信号不能这么监测吗?如果不可以的话应该通过什么方式对信号进行监测呢?