This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1299EEGFE-PDK: 测试方波

Part Number: ADS1299EEGFE-PDK


您好,TI工程师们

我在测试方波的时候遇到了一些问题,希望获得你们的帮助

我将所有的跳线帽全按照出场默认设置,TP测试点的电压符合预期,当我把PGA Gain设置为1时,它的方波范围为-0.0025~0.00125,出现了不小的偏移,如下图所示

当我把PGA Gain设置为24时,它的方波范围为-0.001895~0.001845,比较符合预期,但也有一点偏移,如下图所示

我有以下两个问题:
问题1,为什么会出现这么大的漂移?
问题2,Gain增大后,偏移为什么会变小?

期待您的回复!

  • 您好,

    您是否使用了偏置运放?您可以附上对应的寄存器配置吗

  • 您好,感谢答复

    这是我的寄存器配置,我想我并没有使用偏置运放。

  • 这里的寄存器值没有显示完整,MISC1寄存器值是什么?这里需要设置为默认值0;

    您实际测量供电电压是多少?用示波器测量供电电压的纹波性能是怎样的?

    基准电压实际测量是多少?用示波器测量基准电压的纹波性能是怎样的?

    您将MUXn[2:0] 配置为001 : Input shorted (for offset or noise measurements),采集电压是多少?

    问题1,为什么会出现这么大的漂移?

    每个通道的输出偏移都这样吗?

    问题2,Gain增大后,偏移为什么会变小?

    不同增益设置,增益误差不一样,我想可能是增益误差折中了这种偏移。