Part Number: ADS8900B
Other Parts Discussed in Thread: THS4561, PSPICE-FOR-TI, THS4551
尊敬的工程师:
你好,我在测试ADS8900B这款芯片时,按照手册推荐搭建了如图所示电路THS输出端接信号发生器,给峰峰值为1v的正弦波:

在测试中发现THS4561单端转差分出来的正弦信号噪声过大,断开与ADS8900B的连接后,测试THS4561的输出噪声有所改善,如下图所示:
查阅手册后发现未加滤波电路,在板子上通过在THS4561的输出端两电阻上跨接一个0.1uF的电容(手册上Charge-Kickback Filter),其输出结果还是不理想,如图所示:


上图两个测试结果是两块板子分别采用了手册上的Charge-Kickback Filter接法,以及EVM板上的接法,如图所示:

所有的测量结果皆是测量THS4561的差分输出端,将交流信号换成电源给其THS4561输入直流信号,在电脑端采集到的直流信号也有问题,如图:

请问这个问题是出现在哪里?还有我在官网上下载PSSPICE FOR TI时,输入信息后只会停留在这个页面,没有下载的选项,邮箱也没有收到链接,请问我应该如何才能正确下载?谢谢!!