Hi E2E,
在客户端偶发出现了采集数据全为0的现象,关机重启之后可以恢复。
我们统计了目前的排查情况如下:
1、当前现象在仅在客户端发生过,且属于偶发故障,结合故障日志,故障发生在开机之后,开机过程中我们会进行ADC复位,配置寄存器等操作,过程中会有电机运行、加热膜加热(工作频率1KHz左右),配置寄存器后数据采集是连续采集,所有数据全为0;关机重启之后数据可以恢复正常;
2、对于信号质量和信号时序,我们已经与规格书对照核对过,时序满足使用要求;噪声水平也是测试过的,供电电压的数字部分3.3V,模拟部分5V,纹波满足约15mV左右;
3、设计上还有另外的数字电位器与ADC共同SPI信号线,数字电位器全程仅进行一次配置;
4、目前通过人为手段制造故障,ADC输出异常(人为接地)可出现类似的故障现象。通过其他手段施加的通信信号异常,IC的故障表现与上述偶发现象不同;
5、ADC芯片模拟地与数字地是分割的,两个地平面间用磁珠连接,最终数字地接0欧电阻接机壳;
我们看到有帖子说需要把数字地与模拟地直接连在一起,如果二者存在压差芯片可能无法工作,地直接连一起这种做法客户持怀疑态度,依据和原理是什么?
请问我们的电路有什么潜在隐患么?出现这种偶发故障的原因可能是什么?
谢谢!