Part Number: ADS131A02
请求各位大佬不吝指导,确实不知道该怎么办了……
ADC读写寄存器均正常,但是数据转换后,得到的数据为 0x2200 0000 0000 0000 0000
用示波器看DRDY输出波形,一直为高电平,应该是说明没有开始转换。
配置数据位:M0高电平,M1高电平,M2低电平
原理图:

基本和官方给出的设计文档一致,参考电压采用内部电压,寄存器配置如下
A_SYS_CFG:0x68
D_SYS_CFG:0x3e
无源晶振:16.384Mhz分频,8 8 4096