Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69
各位好。
在上面的链接中,利用ADC3583的 INL=+/-7LSB 和 Vpp=3.2V 推导计算了SNR=-85dBFS的结论。
2. 然后我还知道当在理想情况下并只考虑量化噪声时,此ADC的信噪比应为 SNR = 1.76+6.02*N = 1.76 + 6.02 * 18 = 110dB
——由上述1.和2.可知,ADC的实际噪声电平不仅受量化位宽影响,也受INL影响,那么是否也会受DNL影响?如果是,为什么在参考链接中没有考虑DNL的影响?
——进一步的,我其实想了解更多关于ADC噪声电平方面的知识,或者ADC的实际噪声电平受哪些因素的影响,或者如何来更精准地衡量一个ADC的实际噪声电平。如果能分享一些资料或者链接的话,更好。
谢谢。