Part Number: TLV5638
Other Parts Discussed in Thread: TLV2548
目前我使用FPGA驱动tlv5638,因为采用内部REF,但实际DAC的REF测得只有0.5V,不符合配置。因此判断无法建立通信,不知道是哪里有问题。
下面有我在测试过程中的结果与产生的问题,麻烦您解答下。
1. 首先测FPFA管脚输出的spi信号,sclk信号频率为6.25MHz。用示波器进行观察(具体请看docx文件)。请问我这样配置spi是对的吗?请问tlv5638的spi通信采用哪种方式呢?CPOL和CPHA分别都是多少呢?
2.然后用示波器看写入D001h的DAC芯片的三个spi引脚,DAC内部的SCLK和CSN看起来都正常,但是DIN看起来不太正常(具体请看docx文件)。
我fpga引脚都配置的3.3V,但是在DA芯片上只能测到CSN的电压是3V,SCLK和DIN的电压是2.5V左右,请问输出DAC中SPI三路信号电压为多少才算能拉高(SPI三路信号的触发电压是多少呢)?

这是FPGA管脚直接输出