Other Parts Discussed in Thread: THS4521
关于Delta-Sigma ADS1278使用,目前遇到一些问题。简述如下:
项目背景是:由于传感器迭代,之前的单端输出改为差分输出。新传感器型号是MS1010LA。具体规格书见附件。ADS1278工作在低速模式。
问题1:阻抗匹配问题,MS1010LA传感器差分输出阻抗是1M;ADS1278低速模式下差分输入阻抗是140K。是否需要加ADC差分驱动电路?


问题2:ADS1278在低速模式下,调制器的Fmod=675KSPS,模拟前端抗混叠电路应该怎么搭?是否有参考设计,参考学习一下。

问题3:MS1010LA传感器差分输出±2.7V,给到ADS1278除了改REF=3V参考电压之外,是否有其它解决方式。

问题4:传感器在差分输出之后,在信号整个调理完之后,在进入ADC输入之前,怎么保证信号相位相差180°?
抗混叠滤波,差分驱动器之后,相位是怎么保持的?
问题5:根据传感器厂家的建议,将传感器差分转单端后,给到ADS1278做信号处理,这个方案是否可行。如下图所示:

问题6:如下
1).差分信号先经过运放衰减到THS4521充许差分输入范围(2.7V衰减到1V),衰减信号过大;不利于后面信号处理。
2).PCB空间受限,器件增加太多;

意见:
1.将差分信号转成单端信号,给到ADS1278处理,方案评估一下,见附件。
2.重新选型,新器件Delta-Sigma ADC模拟输入范围在±2.7V以内,这样外围电路只考虑阻抗匹配问题和抗混叠问题。
3.重新选型,新器件Delta-Sigma ADC模拟输入范围在±2.7V以内,输入阻抗无穷大,外围电路只考虑抗混叠问题。
问题7:请问最新物料有推荐替代ADS1278型号吗?谢谢