您好!
首先外部对81416的供电电压为17.5V。(我应用需求的最大电压为16v)
现象:
当我设置输出范围为0~20v时,
1、单通道设置,通道0的code值为65535时,测量通道0输出只能到13V;
2、多通道设置,同时设置通道0~通道7的code值为65535时,测量通道0输出能到16.5V左右;
3、接着我设置通道1~7的的code为0(只保留通道0的输出)此时通道0的电压变为13V
1、出现这种情况的原因是什么呢?
2、是和外部供压有关么?
3、想让0~20V输出范围正常工作,外部供压应该多少V比较好呢?