Part Number: ADS8912B

如上图所示,在项目中用到了3颗ADS8912b来采集前端电压,其中供电电压为5.3V,VREF_adc为ref5050输出的5V,3个adc共用一个refence芯片:
测试了一批板子发现:
(1)refbufout输出有输出5V的,有输出1.338V的,有输出0.469V的,有输出0.034V的,五花八门,refin管脚都是5V输入,将refbuf管脚的阻容位置对调也没效果,用示波器量都是DC波形,没有震荡;
(2)内部LDO的输出dacap管脚也是有输出3V的,有按照datasheet上输出2.85V的,有输出0V的,也是很多种;
(3)将模拟供电电压降低到5.1V、更换4V的reference均没有效果;
(4)用单片机和FPGA和adc通信,不管是refbufout和dacap管脚有正常输出的片子或者是没输出的片子都不能通信成功,spi的时序与规格书完全一致
请帮忙看看在电路上有什么问题,通信上面有什么需要注意的,我们只是接了一路sdo管脚,谢谢!