This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS131M04: ADS131M04 内部输入阻抗对分压电阻的影响;

Part Number: ADS131M04


我使用 100K 和1K  (电阻精度0.1% ) 分压采集 外部0-75V电压 ,gain =1  ,根据手册 阻抗为330kΩ   ,不考虑输入阻抗是101倍,但考虑输入阻抗我应该乘以多少呢?  可不可以认为1k和输入阻抗并联呢?

  • 您好,

    输入阻抗不仅与GAIN有关,还与工作模式、fCLKIN有关,如下截图所示:

    300KΩ是差分输入阻抗,也就是两输入管脚之间的阻抗:

    但我们不建议将电阻分压网络直接连接到ADS131M04输入,这会降低ADC的测量性能。建议在电阻分压网络和ADC之间加一个buffer 以确保ADC输入源是低阻抗,或使用内部集成buffer 的ADC,比如ADS131B04。

  • 你好,ADS131B04 成本较高有点无法接收,有没有加buffer 参考电路呀?

  • 使用运放搭建电压跟随器就可以,选择输入阻抗大输出阻抗小的运放,选择运放的精度要小于您测量的精度以避免运放的引入降低了测量精度。同时考虑输入和输出范围、带宽等满足要求。