ADS1232在重复上下电的时候,引脚pin.24(DOUT)输出异常,数据的采样频率依旧是80SPS
硬件配置:
PGA GAIN:128V/V;
DATA RATE:80SPS;



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ADS1232在重复上下电的时候,引脚pin.24(DOUT)输出异常,数据的采样频率依旧是80SPS
硬件配置:
PGA GAIN:128V/V;
DATA RATE:80SPS;



您好,重复上下电是什么意思?每一次重复上下电的时候是否都按照正常的操作流程来的?比如上电时序,寄存器的配置等。
我不太理解您的操作,是应用中需要重复上下电吗?
电路应该是没问题的,因为不重复掉电上电是DOUT能正常输出的。
我认为我们需要做的是要找到正常DOUT输出和DOUT不正常输出时哪些地方不同导致的问题。
比如可以对比下AVDD的电流,DVDD的电压。
在DOUT不能正常输出时,看下是否仍能正确配置寄存器,读写是否正常?我更怀疑可能是通讯的问题导致DOUT输出异常。