This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADC3441: 该芯片设计电路时必须采用差分输入吗

Part Number: ADC3441


在阅读数据手册时,他给出的输入电路要求为必须采用差分输入,但是现在我的前级输出单端的,所以能不能直接将AD的差分输入负极接地,正极接输入形成一个单端输入这样的结构。

  • 您好,是的,ADC3441 是需要差分输入的,数据手册中关于“Analog input”部分介绍有描述,INP和INN必须是对称的,这意味着差分输入。

    如果目前您的信号是单端信号,可以考虑使用全差分将单端信号转化为差分输出,再给ADC3441作为输入。