您好,
我正在尝试 使用 ADC ADS5403 ,最简单的办法就是参照评估板,有几个问题想请教一下

1、如评估板原理图所示,前端电路采用了双巴伦的结构,我查了一些资料,两个1:1的双巴伦有好几种结构,在这个ADC上是否都适用。
2.1 T3,T4 两个巴伦之间为什么是50欧姆的走线,虽然线很短,T3已经把单端50欧姆转成差分50 欧姆,两个巴伦之间依然采用50欧姆走线?
2.2 T4出来的走线为什么是50欧姆的走线?
2.3 R1,R2两个25欧姆电阻,后面R13不焊接,后面走差分100欧姆的线到芯片端不会造成阻抗不匹配吗?