目前正在做的ADC指标要求如下:
动态范围:不小于106dB
线性度 30ppm
输入信号范围-10V~+10V;
输入信号频率:0~100HZ
目前是通过AD 7767(24位AD)做过一轮,但是线性度指标距离要求相差甚远,请专家指导。最好能够提供芯片参考,以及设计中要关注那些要点、注意事项!谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前正在做的ADC指标要求如下:
动态范围:不小于106dB
线性度 30ppm
输入信号范围-10V~+10V;
输入信号频率:0~100HZ
目前是通过AD 7767(24位AD)做过一轮,但是线性度指标距离要求相差甚远,请专家指导。最好能够提供芯片参考,以及设计中要关注那些要点、注意事项!谢谢!
还不清楚具体的情况,领导正让我做论证呢,呵呵,我觉得挺难得,就上来找大牛们咨询咨询,我怕指标太严格实现不了。
再请教一个问题哈,现在都说是24位ADC,因为量化噪声具体实现下来也就十八九位有效位数,怎么现在看有人说用18位AD能做到18位呢,有什么意义呢,采用什么方法能做到这样。采样平均法吗?
另外现在的电压参考源最高的能做到什么水平了呢,如果电压参考精度达不到,谈AD的能做到多少位又有什么意义,精度达不到啊。
还有就是像24位这样高精度ADC,怎么测试他的INL和DNL指标啊,我好想很难提供这么高精度的测试输入啊 。
希望高人指点指点!辛苦!