Part Number: ADC12DJ800



这上面是xilinx的Vivado JESD204B的设置。我不懂的是上面红线区域,rx_data[127:0],为啥它只有128位。ADC12DJ800,我选择的是JMODE 0 模式,这个模式F(帧)固定为8,多帧是4到256,步进为4。我自己设置的是F等于8,K等于4。我的器件是ADC12DJ800,双通道的。

这个双通道模式,如下图所示,A0到A9,B0到B9,在加上T。双通道的应该是256个数据才是。为啥我上面,Vivado 中的JESD204B,中的rx_data[127:0]只有128位。这个和这个表上的模式对应不上。

这下面是我ADC12DJ800,寄存器配置,其中我,设置了 Short and Long Transport Test Mode 测试模式,但是ivado 中的JESD204B,中的rx_data[127:0]中出来的数据不是固定的。能帮忙解答一下这个怎么办么?

这下面是我抓的ila波形,