This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1299: 8K、16K采样率无法采集到波形&4K采样率频响带宽很窄

Part Number: ADS1299
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

  你好,如图分别是8K,16K采样率下对1299一个通道的测试情况,UART波特率为2M,SPI波特率为8M,结果未能显示出正弦波,请问出现这种情况是什么原因呢?4K采样率下频响带宽为20-700HZ,是否和你们测试的结果一样呢?

  • 您好,

    采集直流信号输出幅值正常吗?

    输入正弦波频率多少?增益设置多少?不同增益下PGA 带宽不同,如下截图所示:

    配置的寄存器值可以分享出来吗?使用的时钟频率fclk是多少?

  • 你好,谢谢回复!今天4K采样率下频响测试结果为20-650Hz,800Hz处突然没有响应,之后再次恢复响应至1.5KHz,大致符合手册描述。增益设置为12倍。 寄存器配置如图,只使用1个通道测试。昨晚查阅文献发现,8K和16K采样率下1299不是24bit精度,请问是这样的吗?如果是那应该是多少精度,麻烦告知,谢谢!

  • 今天4K采样率下频响测试结果为20-650Hz,800Hz处突然没有响应,之后再次恢复响应至1.5KHz,大致符合手册描述。

    我不明白您这里具体什么意思,您可以详细说明吗?

    昨晚查阅文献发现,8K和16K采样率下1299不是24bit精度,请问是这样的吗?

    不管在什么采样率下ADS1299的分辨率都应为24bits,您在哪里文献看到说明不是24bits了?

    您可以对下面问题作出回复吗?

    采集直流信号输出幅值正常吗?

    输入正弦波频率多少?

    使用的时钟频率fclk是多少?

  • 不好意思,占用了你的时间。1)尽管没有尝试过直流信号,但是输入过方波和正弦波,都未能在8K和16K采样率下采集到数据。正弦频率2hz,5hz,1Khz都有尝试过。2)时钟频率是由我的MSP430F5528输入,为16Mhz

    文献是一篇叫做《基于ADS1299的可穿戴式脑电信号采集系统前端设计》的期刊。

  •  如图是4K采样率下的频响测试结果,这和你们测试的是否一样呢

  • 2)时钟频率是由我的MSP430F5528输入,为16Mhz

    不可以使用16MHZ的时钟输入,如下规格要求,外部输入时钟频率最大2.25MHZ:

    您现在寄存器是不是已经可以正确配置了,即寄存器写入后可以正确读出来?您可以配置寄存器使用内部测试信号吗?以排除外部模拟输入电路的问题:

    您可以置高 CLKSEL pin 使能内部时钟吗  以排除外部时钟的问题:

    您配置使用内部时钟同时使用内部测试信号,然后看采集波形是否正确?

  • 您看到的是下面截图描述吗?

    这里描述的是精度,看 datasheet 8.1 Noise Measurements章节中表格不管在哪种数据速率(OUTPUT DATA RATE)下,NOISEFREE BITS 和ENOB 都达不到24bits,只是说随着输出数据速率的降低,精度高一些。