This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1298: 配置疑问?

Part Number: ADS1298
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

你好,

1、如下图,通道输入这边不同的选项有什么作用?

2、这种每个导联PN接法是否用第一种000正常电极输入就行?

3、如下图威尔逊电路这一块负端配置只有4,5,6,7通道,按照我们接法18通道负端也需要接入威尔逊,这个是怎么配置的?还是说外部因为短在一起其实只要启用一个通道就可以了?

  • 您好,

    下周一我将具体看下您的问题,若给您带来不便很抱歉。

  • 1、如上面每一个值对应的说明:

    000 = 正常电极输入,输入的是外部模拟输入管脚处的信号。

    001 =模拟输入管脚内部短路,用于输入失调和噪声测量。

    010 =  与RLD_MEAS bit 配合,用于测量RLD 信号。

    011 = 测量的MVDD 的电压,MVDD电压如下定义:

    100 = 测量温度

    101 = 测量内部测试信号,内部测试信号设置具体见下面截图:

    110 = 将 RLDIN信号连接到正极输入

    111 = 将 RLDIN信号连接到负极输入

    看下面截图更直观一些:

  • 2、这种每个导联PN接法是否用第一种000正常电极输入就行?

    是的。

    3、如下图威尔逊电路这一块负端配置只有4,5,6,7通道,按照我们接法18通道负端也需要接入威尔逊,这个是怎么配置的?还是说外部因为短在一起其实只要启用一个通道就可以了?

    ADS1298 只有8个通道,您是使用3片ADS1298 组成的18通道或更多通道吗?如果在您的应用中需要在第18通道定义为威尔逊通道,那么您可以规划ADS1299的输入配置,将可以配置为威尔逊的通道定义为威尔逊通道。

  • 谢谢!

    不是18通道,是1和8两个通道。帮忙再看下噢

  • 您是ECG应用吗?您是几导联应用?正常情况下只需要aVF、aVL、aVR这三路信号,下面视频中有12导联信号的定义:

    https://www.ti.com/video/5423179122001

    更多ECG 应用视频见:Where can I find additional training videos for ECG applications?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。