Other Parts Discussed in Thread: LMH3401
下图是ADS5400数据手册的figure 25,从图中可以知道模拟输入的共模电压2.5V由ADS5400内部提供,那么根据datasheet可知模拟差分输入是2VPP,是不是意味着我可以执行如下操作:
将AINN设置成0V,那么AINP的范围就是±1V?
我不太清楚这个电路图,麻烦说明一下。我本意上是想通过单端的方式引入一个SMA接口然后给ADC采样,需要ADC进行DC耦合而不是AC耦合,即输入的模拟信号不是一个周期信号,可以认为是一个直流