Part Number: ADS1299
在进行内部方波测试的时候,发现方波不对称 ,在配置为短接噪声时,发现噪声为0.37mV,,请问这是什么原因呢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
抱歉回复晚了。 关于短接输入噪声的问题,首先您使用的外部基准还是内部基准?因为输入短接,输入不可能耦合进噪声,那么噪声可能来自于基准。
如果使用内部基准,建议基准这里做好去耦。
其次,输入短接之后,那么直流偏差 offset乘以PGA 增益,也可以导致在输出端测量到噪声。
您好,0.35mV噪声有点儿大,您现在设置的多大增益?如果gain=24的话,那么350uV/24=14.6uV,对比数据手册的DC输入参考噪声,最大为1.6uVpp。

您好,主要现在噪声来源没有确定是来自哪里,理论上来说输入短接,不会耦合进噪声,并且您使用的内部基准,噪声也不会来自基准。
所以方向可能会定位在电源以及PCB layout方面。