Part Number: ADS1247
Other Parts Discussed in Thread: TIPD120,
基于ADS1247芯片,按照TI官方的TIPD120参考设计,链接如下TIPD120 参考设计 | 德州仪器 TI.com.cn
以下为我的原理图

以下为我的寄存器配置

首先
通过SPI对寄存器进行读写命令是正常的,且读出的数据是我所写入的数据值;
但是接上PT100传感器后,通过SPI通讯读得数值为0x7FFFFF;
测量发现:VCC为3.29V,VREFOUT与VREFCOM之间为2.041V,AIN0和AIN3两端无电压值;R1,R2,R5电阻两端分别测量也无电压值
想请教一下发生这种情况的原因可能有哪些?