Other Parts Discussed in Thread: OPA188
你好,我目前使用的是一个USB转SPI的模块来控制DAC8560模块输出±10V的电压,但是为何我输入FFFF或者其他任何数据输出都没有变化?我使用的模块是ZHCU079推荐的电路
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
虽然是16bit DAC 但是通信格式是24bit 的,并且是在SCLK 下降沿采样输入因此DIN需在SCLK下降沿保持稳定,具体见下面datasheet 截图:


很高兴找到原因,感谢你的反馈!
另外我们目前测试下来偏差有点大,是不是因为我用的RG1和Rfb的精度为1%不是0.1%导致的
偏大多少?是否有数据说明?是否与负载有关,断开负载测量现象一样吗?
同时与供电电压、基准电压的纹波/稳定性也有关,你是使用的线性电源供电吗?是使用的内部基准电压吗?
芯片一上电在没有给输入的情况下输出是多少?
上述波形你想说明什么问题?不过看你波形,DIN 没有再SCLK的下降沿保持稳定,因为DIN是在SCLK的下降沿采样,因此DIN 需要满足datasheet 要求的建立和保持时间,而你的波形不满足此要求。
看你附的表格有measured 、measured(max)、measured (min) 、measured(AV),max是指测量最大值,min是指测量最小值,AV指测量平均值,是这样吗?那么measured 一列是指什么值?误差你是指红色框里的吗?这个值你是怎样计算的?
官方给的误差在0.01多点,
这个参数值你是哪里看到的?
输出是采用的下面电路是吗?输出运放你使用的型号是OPA188吗?电阻电容参数值是多少?