PD模式下电流为什么还会随着采样率的增加而增加呢,想问下这种情况是什么条件下测试得到的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这里应该是normal operation条件下的power supply current和sample rate的关系。
想问下这种情况是什么条件下测试得到的
器件在正常工作时,改变采采样率,测量power 端的供电电流。
我的理解是PD模式下,电流很小,如果不power up的话改变采样率芯片是没有在工作的
我也是这么理解的,所以没看到上面的with power down,我再看下哈。
您好,figure9和Figure10分别给出了power down模式下和normal operation 模式下的supply current以及采样率的情况。

根据手册中下面中的描述可以看到当采样率比较低的时候,power down的特点使得器件能够更大程度节约功耗,所以power down模式下并不是器件没有工作。

我是这么理解的,这里的power down应该是partial power down 模式。
当数字电路工作时,不用的模拟部分会处于低功耗模式,同样当模拟电路工作时,其他的数字电路处于静态,低功耗模式,这样起到了power saving的作用。