我将一个信号0点偏置到1.65v,差分输入放大3.3倍后,作为模拟输入加入ad,那么在差分信号为0时,ad输出的是什么?是1.65伏还是0.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我将一个信号0点偏置到1.65v,差分输入放大3.3倍后,作为模拟输入加入ad,那么在差分信号为0时,ad输出的是什么?是1.65伏还是0.
您好,要看你用的ADC是哪种类型的,对于普通的单端ADC,输入的电压直接可以转换为对应的码值,如果是差动ADC,对应的差动值转换为对应的码值。
可以在软件中处理为二进制补码来表示有符号型数据。
您好!我偏置1.65v,然后输入一个100mv的电压,放大3.3倍,这样的话采集到的值应该是330mv吧?
您好,AD采样的值是相对的,比如说偏置1.65V,如果是单端输入的ADC,那么输入330mV,最后到ADC的电压是1.98V,这个电压送入ADC后会和基准比较,比如说基准电压是3.3V,那么12位的ADC会得到 1.98 / 3.3 * 2^12 = 2457这样的值,然后你在程序里面处理,可以还原出330mV的码值2457 - 2048 = 409.
如果是差分ADC,那么最后采到的就是实际输入的电压值 与 基准电压的一个比例,在程序里面做处理得到电压值
ADC采样都是外部的有效输入电压与基准电压的一个比例关系。