Part Number: ADS1256
Other Parts Discussed in Thread: ADS1255
我在用一颗 ADC 芯片 ADS1256,为了线性好,用了芯片内部的 buffer on 功能。现在发现当输入超过 AVDD-2 V的时候,ADC 的输出会突然下降,然后锁死。比如供电是5V,
输入为 3V 的时候,读数是 5100000
输入信号升到 3.7V 的时候,读数是 6260000
输入信号升到 3.8V 的时候,读数是 3230000
输入信号升到 4V 的时候,读数是 3230000
再往上升都是 3230000 附近的值,变化不大。
这个现象只在少数几个芯片上出现,其他同型号芯片在输入超出 AVDD-2 的时候,显示就是六百多万的饱和值。
我的问题有两个:
1. 有没有办法在 buffer on 的时候,保证即使输入超出 AVDD-2,输出也不会下降,而是维持在饱和值,就像大多数芯片一样。
2. 那些在工厂没有这种现象的ADC,出厂之后会因为环境,老化这样的原因,在客户端出现这个问题吗?