This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS7830: 可以用在380V三相电采样上嘛?

Part Number: ADS7830


如果可以使用的话,

四路差分输入,差分端口顺序是否有要求?

是否有更详细的官方资料(比如参考电路图)

ADC前级会使用霍尔进行隔离测量,测量三相电压电流

  • 你好,

    380V属于高电压,经过合适的隔离转换方案,变为弱电信号,是可以连接ADS7830的。

    你提到的霍尔隔离,也是其中一种方案。

    想用差分输入,也是没问题的,8路输入可以做8个单端信号,也可以做为4路差分输入,通过寄存器可以配置。

    端口顺序根据您的需求配置即可。