This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS131E08EVM-PDK: 关于ADS131E08EVM-PDK中ADS131E08模数转换芯片的替换(更符合我的设计需求)

Part Number: ADS131E08EVM-PDK

你好

我现在正在设计一个电流与电压的数据采集系统,其中一部分参考了ti官网上的《采用全差分隔离放大器的隔离式电流与电压测量》,如下图所示:

但是我的设计中电压电流采样需要8个通道,分为4电压4电流,所以我的第一个要求是一块具有八通道的ADC芯片。

其次是ADS131E08这块模数转换芯片每个通道的采集速率(64ksps)没法达到我设计的要求,我需要一款单通道速率能够达到1Msps的模数转换芯片,并且能够适用于《全差分隔离放大器的隔离式电流与电压测量》这个设计中。

总的来说我需要寻找一块与ADS131E08相类似,但是速率更快且搭载有8通道,高于16bit的模数转换芯片。

真心希望技术人员能够帮我解答,推荐一下适用于我设计的ADC芯片。

谢谢!

  • Hi

    感谢您对TI产品的关注!很抱歉,没有能满足上述要求的ADS131E08类似产品。

  • 在这个tida-00555设计中,首先是对于电压电流的隔离采样,再接入adc芯片进行模数转换。 为什么采用了精度高但是速率较低的模数转换芯片?

    一般来说通常对电压电流信号采集,要求高速,但精度可以略低。对振动信号采集要求高精度,速度可以低一些。TI推荐的ads131e08,正好相反。

    能否帮我分析一下原因

    我现在想要替换一块adc模数转换芯片(能够适用于这个全差分隔离电压电流采样电路),如果对速率和精度要求降低,但是需要芯片包含8通道输入,且输入为全差分,能否给我推荐一块替换掉芯片。

  • TIDA-00555是应用于保护继电器、智能电子设备 (IED) 和故障记录器。精确测量电流和电压是保护继电器的一项关键功能要求。

    如果不需要那么高的精度,您可以参考下面支持差分输入的8通道、高于16bit的ADC、按照采样率从高到低排列的链接:

    www.ti.com.cn/.../products.html