This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC8742H: 如果我给一个传感器模块加上这个调制解调器,并通过SPI连接,那么是传感器模块的MCU做SPI的主机吗?

Part Number: DAC8742H


新手开发者,经验不是很多,有点理解不了SPI如何设置。DAC8742H的SCLK引脚,是只能输入时钟信号不能输出吗?是传感器模块的MCU做SPI的主机,DAC8742H做SPI的从机吗?另外上位机那边也是工控机做SPI主机,DAC8742H做SPI的从机吗?谢谢

  • 您好:
    SPI即串行外设接口,是一种同步串行数据传输协议。它允许MCU(微控制器)与各种外设之间进行高速、全双工通信。

    首先,关于DAC8742H的SCLK引脚,它通常用于接收时钟信号,而不是输出。在SPI通信中,时钟信号是由主机(通常是MCU或工控机)产生的,并通过SCLK引脚传输给从机(在此情境下是DAC8742H)。因此,DAC8742H的SCLK引脚是输入时钟信号的。

    接下来,关于主从机的设置。在SPI通信中,通常有一个主机和一个或多个从机。主机负责产生时钟信号并控制数据传输,而从机则根据主机的时钟信号进行数据传输。在您描述的场景中,传感器模块的MCU和工控机都可以作为SPI的主机,而DAC8742H则作为SPI的从机。这意味着DAC8742H会接收来自主机(无论是传感器模块的MCU还是工控机)的时钟信号,并根据这些信号进行数据传输。

  • 谢谢,另外,SPI主机要想从从机获取数据,是必须发送一个字节才能接收一个字节吗?具体在DAC8742H作为SPI从机的情况下,是需要主机发送1+7位地址+16位空数据,才能从DAC8742H获取24位数据吗?谢谢

  • Hi,

    您理解的结构大体没问题,SDO引脚将在SCLK的上升沿或CS的下降沿输出数据。SDO将始终提供来自前一帧的信息,如果前一帧是读取的,则输出数据将是请求的数据。如果上一次写入是命令或寄存器写入,则会重复该数据。这允许用户使用一种方法来验证写入设备的内容。如果启用了CRC并且写入数据在SDO上重复,则将输出前一帧期间提供的CRC,而不是新计算的CRC。

    具体请参考数据手册20页“7.4.5.2 SPI”DAC8742H HART 和 FOUNDATION 现场总线/PROFIBUS PA 调制解调器 datasheet