This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TLV2548: 请问什么情况下会损坏TLV2548,或者导致INT信号不再反应?

Part Number: TLV2548


如题,请问什么情况下会损坏TLV2548,或者导致INT信号不再反应?

我曾多次驱动过该AD,都可以正常读取码值。但有两次遇到过AD没有任何反应,只在上电的瞬间读取电压,INT不再拉低(我用的模式是mode 10 ),REF都正常。一次是有两路电压超量程输入导致这种现象,另外一次是电压没有超量程,外围电路换了个电阻就没反应了。

请问是该AD有什么保护机制吗?或者INT什么情况下不再拉低呢?

期待您的解答。

  • 您好,

    关于您的问题,我是这样理解的。

    INT信号没有反应,一般是两个可能,要么硬件损坏,要么信号时序不对。

    您的描述来看,如果是经常读到正确值,但是偶尔遇到AD工作不正常,INT信号也不对,之后重新上电如果能恢复,那么硬件损坏概率要低一些。

    信号时序问题概率大,信号时序问题也分两种,一种是时序本身从控制器出来就不对,但是目前您的描述看,之前正常工作多次,说明时序设计还是没问题的。

    还有一种是,信号质量问题,比如信号波形不稳定,有毛刺或者频率不问,导致偶尔会有时序紊乱发生。

    这个就比较难抓现象,或者您可以多测试几块手里的板子,是不是只有这块板子出问题,还是其他板子也出问题,看看是不是依赖于固定的办卡发生。

    希望我的回答对您有帮助,谢谢。

  • 请问模式为10的时候,选择0123通道,01通道悬空,23通道有输入,这种情况会导致INT不拉低吗

  • datasheet:www.ti.com/.../tlv2548.pdf    中的16页有个图12,这个应该是mode 10的时序,您和这个一样的时序,但是INT不变是吗?01通道悬空,实际上内部也是数据转换的,只不过转换后的数值应该是0附近。

  •  您好,有的时候悬空的通道引脚测出来的波形是这个,有的时候测出来是0。请问这种属于什么情况呢

  • 如果引脚没有链接任何外部电路,输出这个波形是不正常的,因为正常他是输入引脚,应该是高阻抗才对。

  • 好的,谢谢您的解答。我再排除一下时序问题。