如题,请问什么情况下会损坏TLV2548,或者导致INT信号不再反应?
我曾多次驱动过该AD,都可以正常读取码值。但有两次遇到过AD没有任何反应,只在上电的瞬间读取电压,INT不再拉低(我用的模式是mode 10 ),REF都正常。一次是有两路电压超量程输入导致这种现象,另外一次是电压没有超量程,外围电路换了个电阻就没反应了。
请问是该AD有什么保护机制吗?或者INT什么情况下不再拉低呢?
期待您的解答。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
关于您的问题,我是这样理解的。
INT信号没有反应,一般是两个可能,要么硬件损坏,要么信号时序不对。
您的描述来看,如果是经常读到正确值,但是偶尔遇到AD工作不正常,INT信号也不对,之后重新上电如果能恢复,那么硬件损坏概率要低一些。
信号时序问题概率大,信号时序问题也分两种,一种是时序本身从控制器出来就不对,但是目前您的描述看,之前正常工作多次,说明时序设计还是没问题的。
还有一种是,信号质量问题,比如信号波形不稳定,有毛刺或者频率不问,导致偶尔会有时序紊乱发生。
这个就比较难抓现象,或者您可以多测试几块手里的板子,是不是只有这块板子出问题,还是其他板子也出问题,看看是不是依赖于固定的办卡发生。
希望我的回答对您有帮助,谢谢。