Part Number: ADS1299

1.如图,请问在MUX使用normal input、DRN和DRP三种模式时,外部的INN、INP是否都与内部PGA保持连接呢?

2.我把JP1的2,3连接了,希望通过内部AMP并通过芯片内部产生反馈驱动,现遇到如下问题:
2.1我把SRB2引脚悬空之后,在寄存器中开启和关闭某个通道的SRB2功能,结果采集到的该通道信号会发生变化,这是什么原因呢?
2.2我给2,3通道的INN和INP输入相同的信号,想测试共模抑制比,并且将2,3通道的INP短接。并将2,3通道都设置为DRN,我进行了两次测试。两次测试我都关闭了SRB2,但是不同的是,其中一次我把bias_in和SRB2短接,其中一次并未短接。两次我都关闭了SRB2的寄存器,所以理论上,采集的信号都应该相同,对吗?但是实际上采集的信号有很大变化,基于2.1和2.2两个问题,我怀疑SRB2的寄存器是否真的生效了。
望解答,谢谢!