DAC5688输入小功率信号时,输出时正常的,当增加输入信号功率,输出的信号杂散很多,输入信号功率大于-33dBm时,杂散开始变多,什么原因,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DAC5688输入小功率信号时,输出时正常的,当增加输入信号功率,输出的信号杂散很多,输入信号功率大于-33dBm时,杂散开始变多,什么原因,
如果是TI的评估板上的话,请按照手册指导和推荐寄存器进行逐步测试,排除是测试搭建的问题,即使是小信号也请发送调制信号等非单音信号确认发射正常,单音很有可能造成假象。数据板间的链接,随路时钟的链接,寄存器的正误等
如果是客户自己的单板,可能存在问题的是dac工作状态(检查共模电压),负载阻抗是否正确,寄存器设置,数据是否正确,时序是否正确等。
检查一下数字GND和模拟GND的隔离, 输入功率提高意味着时钟频率提高,数字模拟GND隔离不好是可以造成干扰的。
1.自己在FPGA内产生一个NCO信号源送给DAC,NCO 输出14比特,送给DAC5688,高两位补符号位,得到的结果还不错,但是如果NCO输出16bit送给DAC5688,则杂散信号很多,有哪些原因可能会造成这种现象?
2.DAC5688饱和时输入功率一般为多少,在测试时-30dBm左右就有饱和现象出现
但是如果NCO输出16bit送给DAC5688,则杂散信号很多,有哪些原因可能会造成这种现象
这个会不是溢出了?可以用5688内部的0x4等3个寄存器打开内部的常数试一试
1.建议先用DAC内部固定数据检查是否有杂散输出。
2.降低DAC内部增益如mixer gain.以确认是否有溢出。