This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS63802: tps63802

Part Number: TPS63802


Hi

工程师

TPS63802程序可以用PID吗?还是只能默认用PI 调节?

期待你们的回复

谢谢

Lucas


  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,可以明确的是这个芯片可以用数字PI调节。
    我们有类似的应用设计。

    www.ti.com.cn/.../TIDA-050017

    对于PID调节, 因为TPS63802本身只是高效率、低压差的同步降压转换器,进行电源转换和调节。
    它的功能是通过固定的或预设的算法来实现的,

    如果你想要对TPS63802的输出进行更精细的控制,可以通过外部微控制器或DSP(数字信号处理器)等高级系统来实现PID控制。
    这些系统是读取TPS63802的输出,并根据需要调整其输入或控制信号,以实现所需的输出特性。
    能否实现这需要看你的设计系统。
    对于这个芯片的PID调节,暂时没有相关的参考设计。