This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DDC264: CONV信号高低转换差异过大问题

Part Number: DDC264


你好:

       目前我们在调试DDC264的数据采集,发现奇行或者偶行本身的噪声都挺小的,在1.1到2.2之间,但是奇行和偶行之间差异比较大,合在一起计算噪声就在1到7之间了。

       也就是说CONV信号为0和CONV信号为1时候采集到的数据之间差异比较大。

       奇行和偶行之间差异大的问题,有没有什么办法能够去除一下?

         

  • 您好,

    正常情况下,CONV只是切换内部的积分器A和B,不应该有如此大的noise差别的。

    咱们这边调试的结果看,确实是差别很大是吧,比如同样的输入引脚,假如给固定输入,那么按帧来读数据,发现确实积分器A和B的噪声水平不一样是吧。

    如果是这样,那么可能我这边建议排查的,主要还是芯片的外围电路,重点是电源和地,每个电源引脚是否都配了去耦电容,GND有没有哪个接地走线不好。

    或者,试一下稍微调一下tINT时间,试试有没有改善。

    谢谢。

  • 你好,这个噪声结果还是在CONV信号上串联了一个169R的电阻得到的,如果不串联电阻,则噪声比现在的更大,请问对CONV信号的处理电路有什么建议。目前看噪声差异的情况和这个CONV信号关系很大。

  • CONV正常应该就是一个CPU或者其他控制器给到DDC的,那么噪声要么是源端,或者传输线路,再就是终端也就是DDC这块。

    这个信号因为频率不是特别高,一般不太容易有信号完整性的问题。

    您说CONV信号串联一个电阻,这个电阻是怎么串联的,难道当时做PCB的时候预留了电阻?

    还是这个信号是其他板卡传过来的,如果是其他板卡,那建议传输线加一些屏蔽。

  • 这个信号是由带FPGA芯片的电路板来产生,在这个板子上有一个串联电阻的位置,然后经过一个FPC接插件和FPC线缆传输到DDC264的电路板上的。

    CONV信号在接插件上相邻的左侧有伴随的地线,相邻的右侧是CLK信号。不知道是否CLK信号对CONV信号有干扰,或者说屏蔽如何加?

  • 是这样啊,那我明白您的应用场景了。

    那如果是用排线连接CONV信号的话的,确实有被干扰的风险,FPC排线的话,不太好加屏蔽。

    能不能做个实验,比如把clk信号的频率降下来,这样应该CONV对应频率也下来了,如果这时候noise变小了,侧面验证clk的影响,这只是我个人的建议。

  • Clk信号降低,噪声也没变化。

    今天又测量了下电源电压和CONV信号,电源正常,但是CONV有点不太正常。

    Conv信号的高低电平都不够平,类似这样/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\,幅值在300mV左右了,这种一般是为啥,有没有什么办法消除?

  • CONV是外部芯片输入到DDC264的,一般不是DDC264控制的,属于它被动接收的。

    您的FPC一共有几组信号,对应的有几组GND?是不是GND的数量不够,电流回流路径不好。

  • 是一个40管脚的FPC接插件,0.5mm间距的,18根信号线,16根地线,2根基准源,2根3.3V,2根5.5V。地线数量是够的,每根信号线旁边肯定有根地线。

  • 那您的设计其实也考虑到这些因素了,确实有一些奇怪。

    正常用FPC传输,也不应该波形这么差。FPC的长度也不会很长对吧。

    如果换一款板卡,也是同样的现象是吗?或者换一个新的FPC,再或者换一个CPU板卡,是不是无论怎么换卡,都是一样的现象。

  • 嗯换卡换线都一样的,FPC线缆是6厘米长的。

  • 那这样的问题确实很奇怪,之前没有遇到过这样的案例,正常这个CONV是电平信号,速度很慢,不会有这样的问题。