This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

数据锁存模块

请问,有单通道数据锁存模块吗?应用是系统网电断电后,任然可以锁存数据状态。要求锁存模块能长期单独长期供电。

  • 您好

    是的,存在单通道数据锁存模块,这种模块通常被称为非易失性存储器(Non-Volatile Memory)或锁存器(Latch),它们能够在系统断电后保持数据状态。对于您的应用,您可能需要一个具有长期单独供电能力的非易失性存储器模块。

    以下是一些可能的解决方案:

    1. 超级电容器或备用电池
      • 您可以使用超级电容器或小型备用电池为锁存模块提供长期供电。当主电源断电时,这些备用电源可以接管并为锁存模块供电,以保持数据状态。
    2. 非易失性RAM(NVRAM)
      • NVRAM 是一种能够在断电后保持数据的 RAM。它通常使用电池或其他能源来保持数据,即使在没有外部电源的情况下也能持续数天或数周。
    3. FRAM(铁电RAM)
      • FRAM 是一种非易失性RAM,它使用铁电晶体作为存储单元,无需额外的电源即可保持数据。FRAM 的读写速度非常快,并且功耗较低。
    4. EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)
      • EEPROM 是一种非易失性存储器,它可以在不需要外部电源的情况下保持数据。虽然 EEPROM 通常用于存储小量数据(如配置设置),但也可以用于锁存数据状态。
    5. 闪存(Flash Memory)
      • 闪存(如 NOR 闪存)也可以用于长期存储数据,并且在没有外部电源的情况下可以保持数据状态。但是,闪存的写操作相对较慢,并且可能需要额外的电路来管理写操作。
    6. 特殊锁存器IC
      • 市面上也存在一些特殊的锁存器IC,它们内部集成了电池或其他非易失性存储机制,用于在断电时保持数据。这些IC通常具有简单的接口,可以直接与微控制器或其他数字电路连接。

    在选择合适的解决方案时,您需要考虑以下因素:

    • 需要锁存的数据量
    • 数据的更新频率
    • 对功耗和成本的要求
    • 对数据保持时间的要求
    • 系统的物理和电气环境要求

    请注意,虽然非易失性存储器可以在断电后保持数据,但它们仍然可能受到其他因素的影响(如辐射、极端温度等),这些因素可能导致数据丢失或损坏。因此,在设计和实现系统时,需要综合考虑这些因素并采取适当的保护措施。

  • 非常谢谢及时回复!想问问看,TI 有现成的应用模块吗?我们可以直接买来应用到已经release 的产品中,我们的应用数据只是两个触发报警信号(当有故障时,比如说检测到烟雾时需要报警),谢谢

  • 您好 

    根据您的说明推荐官方锁存器以下链接,由于您没有详细的参数等需求,不能贸然给您推荐,请您参考以下链接。

    www.ti.com.cn/.../overview.html