Other Parts Discussed in Thread: ADS8568, ADS8528
最近想用AD芯片进行采样,初步选择了ADS8568这一款,有一些疑问想咨询下:
1. 这是8通道的AD芯片,如果8个通道同时使用,每个通道的采样率皆可达到650KSps(以并行方式来说的采样率)?
2. 当采交流时,可不可以采集峰值在正负10V之间的交流电压;
3. 当片选信号拉高时,若采样通道有信号进入,那么此时采到的信号是被后面信号代替,还是会一直锁存;
4. 菊花链方式最多连多少块ADS8568芯片,采用这样方式会不会降低系统采样率;
5. 通道悬空时,采集到的信号是怎么样的;
第一次对这类型的芯片选型,所以如果问的有问题,请多多指正