This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1262: REFOUT可否缓冲后提供给外部DAC

Part Number: ADS1262
Other Parts Discussed in Thread: DAC8830

系统需要同时使用ADS1262和DAC8830。

起初,为DAC8830选择的基准是REF5025,但后来我发现ADS1262的内部基准已经足够优秀。

想请教,能否使用ADS1262的REFOUT缓冲后提供给外部DAC,这样共用参考是否合理。谢谢!

  • 您好:

    在考虑将ADS1262的REFOUT缓冲后提供给外部DAC(如DAC8830)作为基准电压时,我们需要仔细评估这种共用参考电压的合理性。以下是对此问题的分析:

    1. ADS1262的REFOUT特性
      • ADS1262是一款高分辨率的模数转换器(ADC),它通常具有内部基准电压源和REFOUT引脚。REFOUT引脚用于输出内部基准电压,可以用于外部电路,如提供参考电压给DAC。
      • REFOUT的电压稳定性和噪声性能对于作为外部DAC的基准电压至关重要。如果REFOUT的输出稳定且噪声低,那么它可能是一个良好的外部基准电压源。
    2. DAC8830对基准电压的要求
      • DAC8830是一款数模转换器(DAC),其性能受到基准电压的直接影响。基准电压的稳定性、精度和噪声水平都会影响DAC的输出性能。
      • 在选择基准电压时,需要确保它满足DAC8830的性能要求,包括电压范围、稳定性和噪声水平。
    3. 共用参考电压的合理性
      • 电压范围:如果ADS1262的REFOUT输出电压范围与DAC8830所需的基准电压范围相匹配,那么这是一个合理的起点。
      • 稳定性:ADS1262的内部基准电压源通常具有较好的稳定性,但具体性能取决于应用环境和条件。如果REFOUT的稳定性满足DAC8830的要求,则可以考虑使用。
      • 噪声:REFOUT的噪声水平也是需要考虑的关键因素。如果噪声过高,可能会影响DAC8830的性能。因此,需要评估REFOUT的噪声水平是否满足DAC8830的要求。
      • 其他因素:还需要考虑其他因素,如温度稳定性、电源抑制比(PSRR)等。这些因素都可能影响共用参考电压的合理性。
    4. 实施建议
      • 如果决定使用ADS1262的REFOUT作为DAC8830的基准电压,建议进行详细的测试和评估,以确保其性能满足应用要求。
      • 在测试时,可以关注DAC8830的输出精度、线性度、噪声等关键指标,以评估共用参考电压的效果。
      • 此外,还需要注意电源滤波、地线布局等电路设计问题,以确保基准电压的稳定性和可靠性。

    综上所述,使用ADS1262的REFOUT缓冲后提供给外部DAC作为基准电压是可能的,但需要在电压范围、稳定性、噪声等方面进行详细评估和测试。如果满足应用要求,则可以考虑这种共用参考电压的方式。