This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1299: 与STM32进行SPI数据传输

Part Number: ADS1299

在与STM32f407通过SPI进行数据传输的时候,可以在使能SPI之后,直接使用HAL库中的HAL_SPI_Receive函数进行数据传输吗?还是需要判断DRDY,在DRDY置低之后再使用HAL_SPI_Receive函数?

  • 您好

    你通常不需要检查DRDY信号(除非你在与外部硬件接口时该硬件提供了这样一个信号,但这不是SPI协议的一部分)。相反,你应该按照以下步骤操作:

    1. 初始化SPI:使用HAL库中的函数(如HAL_SPI_Transmit_IT(), HAL_SPI_Receive_IT(), HAL_SPI_TransmitReceive_IT(), 或它们的非中断版本)来初始化SPI接口。
    2. 配置SPI参数:设置SPI的波特率、数据位、时钟极性、时钟相位等。
    3. 发送或接收数据:
      • 对于发送,使用HAL_SPI_Transmit()或HAL_SPI_Transmit_IT()函数。
      • 对于接收,使用HAL_SPI_Receive()或HAL_SPI_Receive_IT()函数。
    4. 检查传输状态:如果需要,你可以使用HAL_SPI_GetState()函数来检查SPI的状态,或者使用中断回调函数来处理传输完成事件。
    5. 处理错误:如果发生错误(如溢出、帧错误、CRC错误等),你需要处理这些错误,可能涉及清除错误标志并重新发送/接收数据。

    由于SPI是全双工通信,你可以同时发送和接收数据(这取决于SPI的配置和硬件支持)。但是,对于简单的单向传输(仅发送或仅接收),你只需要调用相应的发送或接收函数即可。

    总之,只需按照上述步骤操作,并确保在调用发送或接收函数之前SPI已被正确初始化和配置。

  • 也就是说,在与ADS1299进行数据传输的时候,不需要检查DRDY信号,STM32就可以接收到正确的数据吗?

  • 您好

    你通常不需要检查DRDY信号(除非你在与外部硬件接口时该硬件提供了这样一个信号,但这不是SPI协议的一部分)。至于外部需不需要您参考STM32的相关资料。