在非实时连续采集处理的系统中,比如数字示波器。 系统在数据采集时,会通过ADC采集一会数据,然后在通过fpga或者其他处理器处理一会(如显示)。在处理的这时间段内,高速ADC的工作状态是啥样子的?时钟是什么状态?
1 是采样时钟频率不变,只是采集到的数据被后边的fpga或者处理器扔掉?这样功耗还是很高的。
2 还是降低采样时钟频率,以减小功耗,数据仍然被扔掉?功耗会降低一些。降低频率是有下限的,而且在频率改变(降低、增高)过程中,采样数据会不会有问题,有没有对时钟变化速率或者响应时间其他要求?
3 设置ADC位于低功耗模式:如待机?关断?功耗会最低,
4 还是采样时钟就维持高或者低电平?
看数据ADC手册上,时钟都有一个最低的工作频率,所以,时钟应该是自上电起就一直存在,且不可以太低的。那么4应该是不对。还有其他的状态吗?
谢谢!