尊敬Ti 负责TUSB3410技术人员,
您好!我是你们公司售后人员推荐的,专门向你请教的。
我的方案里使用了TUSB3410 (串- USB)带EEPROM,使用 OEM 的 VID & PID,如,VID= 0x045C,PID=116A;
按照Ti 对使用TUSB3410提供的样例,UmpComXP.INF & UmpUsbXP.INF 改写OEM 的驱动程序,都能顺利地在
WinXP 系统下,并且安装和运行都正常。但是,将此驱动程序,安装在Win7 或 Win8系统下,不能正确安装,。。。
为了能在在Win7 或 Win8系统下驱动程序,安装成功!在Ti提供的32-bits ,64-bits 的SllC428a,拥有WHQL 实验室
数字签名的样例驱动程序的模板改写,使用OEM的VID & PID,结果在在Win7 或 Win8系统下,安装不成功。
请参考 Win7—Win8.rar.
因为我们公司,对WHQL微软实验室认证过程不了解。想借用TUSB3410 一组PID使用。
我们后续还有买一批TUSB3410芯片使用,可能大多数用在32-bits 和64-bits 给Win7 和 Win8 系统下运行。
为了避免使用OEM的VID & PID,在microsoft Win7,Win8 需要WQHL 认证及数字签名。想借用Ti的VID
和PID组(因为我们有一系列的产品),完全使用Ti 提供的驱动程序,只修改部分设备名称。请提供一组
PID来(VID= 0x0451),给我们使用。谢谢帮忙解决。
请老师分析指导!
致礼!
中国建筑科学研究院 中技集团
电话:18501073972
gorden-gu