This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1293 EVM 评估板的问题

1,板子里面有程序是吧,我买回来之后直接把导联线连接到输入引脚,软件设置好就直接能用是吧?

2,上位机软件,打开按照用户手册上的说明选成3导的就行了么?有几个寄存器按照下面的图片中那样设置的(用户手册上写的),

其他的寄存器什么的不用在设置了?

3,我的导联线的接口由于不是串口,我用几根导线把导联线接到一个串口公头上,然后插到板子的串口上进行实验,会不会是因为这几根导线,引入的噪声比较大,信号被淹没了?实验图如下面所示。

图一,导联线自己接了的一个接口,

不接导联线,板子空载时的图形

接上导联线和心电极之后不把电极贴在身上时的信号

把电极和导联线连接之后的信号

这是什么原因,该怎么办啊?

还有,我要是把我的导联线不用导线和串口接起来,直接把导联线的接头剪掉,把里面的线直接接到IN1~IN4上不知道可不可以。。