我在提供器件3.3V电压时,并设置6_144V的量程时,发现无法测量0.75V-1.5V以及3V以上的电压
例如我正确设置SPI接口后,并用直流源提供测量电压】
当电压在0-0.75V时电压测量是正确的,但0.75V-1.5V时SPI仅返回0x1111的读数,并在1.5V-3.0V也是正常测量,但高于3.0依然会出类似的原因
我同样测试了4_096V的量程,错误依然出现在系统的1/8-1/4量程,以及1/2以上的量程,我不太清楚这些范围为什么会出错,而其他范围却可以正常读数
我测试了很多枚芯片都有相似的问题