各位论坛的大佬您好:
本人想用ads1115做2V铅酸电池组电压采集(2串)。在使用过程中遇到几个难题,使用单端adc采集时,我只需要用到芯片的两路即可,请问剩余的两路该做何处理?如果使用差分对的形式采集,请问该怎么接确保采集精度?下面是我做的一个单端采集的电路图,还请各位大佬请阅,不对之处还请纠正,谢谢! 电路图中,为方便测试,我采用了,隔离和非隔离兼容的方式。
您好
使用单端adc采集时,我只需要用到芯片的两路即可,请问剩余的两路该做何处理
在您的情况下,如果只需要用到两路进行单端采集,那么剩余的两路通道可以有以下几种处理方式:
保留空闲:最简单的方式是保留这两路通道空闲,不进行任何连接或配置。这样做不会影响已经配置好的两路通道的采集工作。
备用通道:考虑将这两路通道作为备用,以便在未来需要增加采集点时能够直接使用,而无需重新设计电路。
接地或接固定电压:为了避免潜在的干扰或误读,可以将这两路通道接地或接上一个稳定的固定电压(如VCC/2)。但请注意,这种方式可能会影响到芯片的功耗和整体性能,因此需要根据实际情况进行选择。
如果使用差分对的形式采集,请问该怎么接确保采集精度?
如果您选择使用差分对的形式进行采集,以下是一些建议的接线方式,以确保采集精度:
差分输入配置:ADS1115支持两个差分输入通道(AIN0-AIN1和AIN2-AIN3)。在接线时,需要将两个电池的正负极分别连接到对应的差分输入对。例如,电池1的正极接AIN0,负极接AIN1;电池2的正极接AIN2,负极接AIN3。
共模抑制:差分输入的一个主要优点是能够抑制共模噪声。在接线时,应确保所有信号线的屏蔽层或地线都正确连接,以减少外部干扰对采集精度的影响。
增益设置:ADS1115具有可编程增益功能,可以根据需要选择合适的增益来匹配输入信号的幅度。对于2V的电池电压,您可能需要选择一个较低的增益设置,以避免信号超出ADC的输入范围。
下面是我做的一个单端采集的电路图
https://www.ti.com.cn/cn/lit/zip/tidrig2
这是官方的参考设计,请您参考一下。以参考为辅测试为主来进行验证。