Original question:
[参考译文] AMC7836:在低温(-40°)下栅极电压值异常
根据数据手册的描述,LM50可以接在AMC7836的ADC输入来采集温度,数据手册中给出的示例是接在“LV_ADC”上的,如果将LM50接在双极性的ADC上,能否采集到准确的温度?目前我在实际使用时,发现LM50接在双极性的ADC上时,环境温度低于0℃,即LM50输出的电压小于0.5V时,LM50输出的电压会无拉低,被AMC7836的ADC钳位在0.456V左右,无法再降低,这个问题有办法解决吗?
这是数据手册中给出的示例